请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 工具/软件:TI-RTOS
尊敬的团队:
我使用的是 F28377D。 我在 TI-RTOS 方面遇到了一些问题。
1、TI-RTOS 是否适用于电机控制(采用 F28377D)?
2、TI-RTOS 在 C28xx 器件上的实时性能如何? 资源消耗本身又如何呢?
3、它是否可用于高实时应用(我的电流环路为20kHz)? TI-RTOS 是否与 TI 提供的 FCL (快速电流环路)库和位置管理库兼容?
4、CLA 需要由我手动派送还是由 TI-RTOS 统一派送?
5、TI-RTOS 能否统一派送 C28xx 的双核? 或者需要2个单独的代码来实现单独的控制?
此致