Other Parts Discussed in Thread: SPRC073
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 主题中讨论的其他器件:SPRC073、 C2000-GANG
您好!
现在、我正在搜索一个解决方案、如何将固件下载到使用 SCI 进行生产的新 DSP (以前未编程)中。 有可能吗?
我阅读了 SPRABV4B 文档、但仍然不了解通过 SCI 进行编程的过程。 很抱歉、但我真的很新。
您能逐步解释一下我应该怎么做吗?
是否有 用于 F28069的串行闪存编程器? 我已经下载了"sprc073"、但我发现它仅适用于 LF2401A。
提前感谢您、致以诚挚的问候。