This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:F28069:使用 SCI 将固件上载到新 DSP

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SPRC073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/753370/tms320f28069-f28069-upload-firmware-to-new-dsp-using-sci

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:SPRC073C2000-GANG

您好!

现在、我正在搜索一个解决方案、如何将固件下载到使用 SCI 进行生产的新 DSP (以前未编程)中。 有可能吗?

我阅读了 SPRABV4B 文档、但仍然不了解通过 SCI 进行编程的过程。 很抱歉、但我真的很新。

您能逐步解释一下我应该怎么做吗?  

是否有 用于 F28069的串行闪存编程器? 我已经下载了"sprc073"、但我发现它仅适用于 LF2401A。

提前感谢您、致以诚挚的问候。