This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何申请更换我的套件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566000/how-to-apply-for-exchange-my-kit

主题中讨论的其他器件:TMS320F28035

我的套件被烧坏了、客户服务人员说我必须首先通过 E2E 论坛联系 TI、网址为

http://e2e.ti.com/以 验证故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的意思是说... 打开包装时已烧坏?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、做测试时、半个月就拿到了、售后服务怎么可以、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只需通过在线订购相同的器件即可进行更换。 此外、检查是否存在其他受影响的组件。 作为一家公司、TI 不会为其任何套件提供任何售后服务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个套件?

    此致、
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TI 的 C2000 PiccoloTmTMS320F28035微控制 器(MCU):太阳能微型逆变器开发板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供应商这样说:对于所有有缺陷的开发工具:
    客户必须首先通过 E2E 论坛联系 TI、网址为
    http://e2e.ti.com/ 以验证故障。 如果 TI 技术人员确定器件可能是这样的器件
    有缺陷、请让客户将套件退回给 Mouser 并发送
    客户更换。请务必将电子邮件主题或链接转发给我们
    E2E 论坛主题显示客户与 TI 技术人员交谈并得到确认
    部件可能有缺陷。
    如需有关如何使用 E2E 论坛的帮助、客户可以使用 E2E
    培训指南、请访问 e2e.ti.com/.../。 单击_getting
    页面右侧的"Started_(已启动_)"。
    客户还可以使用以下其他选项联系 TI:
    www.ti.com/.../contactus.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细说明发生故障的条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的

    MCU 是 TI 的 C2000 PiccoloTmTMS320F28035微控制器。该套件是太阳能微型逆变器开发板

    我将输入电压(PV+、PV-)设置为30V、然后向下加载程序。然后、我的电源电压变为大约2.2V、不能只是一股。闻到元件3CZECC4G3烧坏的焊膏味道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生这种情况时、您处于什么构建级别?

    您是否已将两个电源连接到电路板? 一个用于隔离反激侧、另一个用于逆变器侧?  

    根据上述说明、您未按照明确列出的说明操作、即在将代码加载到控制器之前不连接任何输入电压。  

    因此、我建议您自行安排维修板、因为它不是根据用户指南操作的。

    但是、我有兴趣了解您的错误到底是什么、以确保您在维修后不会遇到同样的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照说明连接套件中的所有电源。我希望您能 帮助我测试套件中是否有损坏的组件(我不知道)、并进行修复。非常感谢