This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28377S:安装 controlSUITE

Guru**** 2611145 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566536/rtos-tms320f28377s-installing-controlsuite

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:TI-RTOS

当我安装 controlSUITE 时、状态会冻结、有时会出现另一个图标、请参阅附加的、但重试不会取得任何进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否尝试以下类似帖子中的建议、看看它是否有助于解决此问题?
    e2e.ti.com/.../1713709

    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已根据您的说明进行安装、结果与以前相同。 我将发布屏幕打印。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果使用网络安装程序进行安装时遇到问题、请尝试使用离线 zip 安装程序进行安装。

    www.ti.com/.../CONTROLSUITE

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在下载离线 zip 文件。 我上次没有注意到这个 zip 文件。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    controlSUITE 已成功安装。 它所需的时间要少得多。 感谢您提供的有用链接。