This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:TMS320F28379S

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566997/tms320f28379s-tms320f28379s

器件型号:TMS320F28379S

您好!

我在文档 spry258a 中找到了该图、其中指出 TMS320F28379S 具有4个 SPI 接口。

在数据表中、我发现其中几乎有3个、是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表正确。  3个 SPI。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralf、  

    spry258不正确。 F2837xS/D 器件上有三个 SPI 实例。如果您想获得技术支持、可能有五个实例、其中三个实例使用本机 SPI、两个实例在 SPI 模式下使用 McBSP。 )

    我将在 SPRY258上提交一个错误。 感谢您的关注。

    -Mark