请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379S 您好!
我在文档 spry258a 中找到了该图、其中指出 TMS320F28379S 具有4个 SPI 接口。
在数据表中、我发现其中几乎有3个、是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在文档 spry258a 中找到了该图、其中指出 TMS320F28379S 具有4个 SPI 接口。
在数据表中、我发现其中几乎有3个、是什么?
Ralf、
spry258不正确。 F2837xS/D 器件上有三个 SPI 实例。如果您想获得技术支持、可能有五个实例、其中三个实例使用本机 SPI、两个实例在 SPI 模式下使用 McBSP。 )
我将在 SPRY258上提交一个错误。 感谢您的关注。
-Mark