请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 尊敬的香榭丽舍
在下面文档 spruge5f.pdf (F28035 ADC 和比较器)的图39中、只有 PWMSYNC1-4用于斜坡发生器。
在 sprugef.pdf 的 P50上、 保留 F28035 DACCTL:RAMPSOURCE、4h-FH。
这是否意味着只有 F28035 PWM1-4可用于同步斜坡发生器、但 PWM 5和6不能用于同步斜坡发生器?
但在 F28069 TRM 的 P525 (spruh18f.pdf)上、DACCTL:RAMPSOURC、4h-FH 不保留。
相反、它显示 PWMSYNCn 是源同步。
这是否意味着在 F28069上、PWM5-8可用于同步?
还是这是拼写错误?
请您帮助澄清一下吗?
韦恩