This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:PWMSYNC 用于 F2803x 和 F2806x 上的斜坡发生器

Guru**** 2536370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565630/tms320f28035-pwmsync-used-for-ramp-generator-on-f2803x-and-f2806x

器件型号:TMS320F28035

尊敬的香榭丽舍

在下面文档 spruge5f.pdf (F28035 ADC 和比较器)的图39中、只有 PWMSYNC1-4用于斜坡发生器。

在 sprugef.pdf 的 P50上、 保留 F28035 DACCTL:RAMPSOURCE、4h-FH。

这是否意味着只有 F28035 PWM1-4可用于同步斜坡发生器、但 PWM 5和6不能用于同步斜坡发生器?

但在 F28069 TRM 的 P525 (spruh18f.pdf)上、DACCTL:RAMPSOURC、4h-FH 不保留。

相反、它显示 PWMSYNCn 是源同步。

这是否意味着在 F28069上、PWM5-8可用于同步?

还是这是拼写错误?

请您帮助澄清一下吗?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    您应该能够使用来自器件上所有 PWM 的 PWMSYNCn。 我将提交一个 TT 来解决此问题。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy

    感谢您的确认。

    韦恩