This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:从闪存运行

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/564681/ccs-tms320f28035-running-from-flash

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:DRV8301

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我可以成功地将代码加载到闪存(28035电机控制套件)上。  令人惊讶的是、它在通电时不会自动运行、但我连接笔记本电脑的那一刻就工作正常。

如何对此进行排序可能缺少一些设置。

请建议。

Thx

KVRao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="K.V. Rao"]令人惊讶的是、它在上电时不会自动运行、但我连接笔记本电脑的那一刻就正常工作了。[/引述]

    不使用笔记本电脑时、如何打开电源?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gautam。

    DRV8301实验套件(DRV830x-HC-C2-KIT_V105)由48V 直流电源供电。  没有额外的电源。

    请建议。

    Thx

    KVRao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="K.V. Rao]DRV8301 实验套件(DRV830x-HC-C2-KIT_V105)由48V 直流电源供电。  没有额外的电源。[/报价]

    感谢您提供详细的电路板器件型号。 让它变得更简单:)

    好的、当您打开48V 电源时- controlCARD 上的所有 LED 都亮起了什么?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    已附加图片。  使用48V 电源时、DRV - 1、10&11上的 LED 亮起、而控制卡 LD1上的 LED 亮起。

    请查看并提出建议。

    Thx

    KVRao

    e2e.ti.com/.../DRV8301_5F00_LED.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查引导引脚的状态:GPIO34、GPIO37和 TRST 应该分别为 HHL。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 kV Rao、
    当您尝试从闪存运行套件时、F2803x ISO controlCARD 的 SW3是否处于关闭位置?

    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett 先生和 Gautham 先生

    感谢您的投入、现在工作正常。

    此致

    KVRao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!

    祝您好运、
    Gautam