This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S:C2000/TMS320F28377S =>CLK 和 MOSI 之间的 SPI 时序抖动

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566570/tms320f28377s-tms320f28377s-c2000-tms320f28377s-spi-timing-jitter-between-clk-ans-mosi

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

我的 SPI 在 TMS320F28377S 上运行、并且在 CLK 和 MOSI 之间具有时间抖动。
我已将 SPI 配置为每个字符输出12位、对于测试、我使用0b110010101100的位编码值。
在示波器上、我看到最后的位丢失了、而时钟开始很早。
我在初始化中n´t 考虑什么吗?
请参见下面的示波器´s 屏幕截图以及我的 SPI_Init 和 ISR。

此致!



#define SPI_BRR (((200E6 / 4)/ 500E3)- 1

void DACSink:::Init ()
{
EALLOW;
//ClkCfgRegs.LOSPP.bit.LSPCLKDIV = 0;
//SpiaRegs.SPICCR.bit.HS_MODE = 0x1;
//
//为所选引脚启用内部上拉
//
//用户可以启用或禁用上拉。
//这将启用指定引脚的上拉电阻。
//注释掉其他不需要的行。
//
//GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO16=0;//启用 GPIO16上的上拉电阻器(SPISIMOA)
//GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO18 = 0;//启用 GPIO18 (SPICLKA)
GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO58上的上拉电阻;//启用 GPIO16上的上拉电阻(SPISIMOA) GpioCtrlRegs.GPBPUD.BIO60
= 0;//启用 GPIO16上拉电阻器(SPICOL)

//
//仅将所选引脚的限定条件设置为异步
//
//这将为所选引脚选择异步(无限定条件)。
//注释掉其他不需要的行。
//
GpioCtrlRegs.GPBQSEL2.bit.GPIO58 = 3;//异步输入 GPIO16 (SPISIMOA)
GpioCtrlRegs.GPBQSEL2.bit.GPIO60 = 3;//异步输入 GPIO18 (SPICLKA)

//
//使用 GPIO 寄存器配置 SPI-A 引脚
//
//这指定哪些可能的 GPIO 引脚将是 SPI 功能
//引脚。
//注释掉其他不需要的行。
//
GpioCtrlRegs.GPBGMUX2.bit.GPIO58 = 3;//将 GPIO16配置为 SPISIMOA
GpioCtrlRegs.GPBGMUX2.bit.GPIO60 = 3;//将 GPIO18配置为 SPICLKA
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO58 = 3;//将 GPIO16配置为 SPISIMOA
GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO60 = 3;//将 GPIO18配置为 SPICLKA

//
//初始化 SPI FIFO 寄存器
//
SpiaRegs.SPIFFTX.bit.TXFFINTCLR = 1;
SpiaRegs.SPIFFTX.bit.SPIFFENA = 1;
SpiaRegs.SPIFFTX.bit.TXFIFO = 0;//复位 fifo 指针
SpiaRegs.SPIFFTX.bit.TXIFFIFO = 1;SPIFFF.TXIF.位




= 1
;SPIFFIFT.TXIF.TXIF.SPIF.位= 1;SPIFFIF.TXIF.TXIF.SPIF.SPIF.TXIF.位= 1;SPIF.TXIF.TXIF.SPIF.TXIF.SPIF.SPIF.TXIF.SPIF.SPIFT.TXIFT.TXIF.SIFIF.SPIF.SPIF.SIFF.TXIF.SI
//初始化 SPI-A

//在配置更改之前将 RESET 设置为低电平
//时钟极性(0 =上升、1 =下降)
// 16位字符
//启用环回
SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 0;
SpiaRegs.SPICCR.bit.CLKPOLARITY = 0;
SpiaRegs.SPICCR.bit.SPICHAR =(12-1);
SpiaRegs.SPICCR.bit.SPILBK = 0;

//启用主设备(0 =从设备,1 =主设备)
//启用传输(TALK)
//时钟相位(0 =正常、1 =延迟)
//启用 SPI 中断
SpiaRegs.SPICTL.bit.MASTER_SLAVE = 1;
SpiaRegs.SPICTL.bit.TALK = 1;
SpiaRegs.SPICTL.bit.CLK_PHASE = 0;
SpiaRegs.SPICTL.bit.SPIINTENA=1;

//设置波特率
SpiaRegs.SPIBRR.bit.SPI_BIT_RATE = SPI_BRR;

//设置空闲位
//在断点上停止不会停止 SPI
SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1;

//解除 SPI 复位
SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 1;

PieCtrlRegs.PIEIER6.bit.INTx2 = 1; //启用 PIE 组6、INT 2
IER = M_INT6; //启用 CPU INT6
PieVectTable.SPIA_TX_INT =&spiAint;

EDIS;
} 
_interrupt void spiAint (void)
{
DELAY_US (1000);
GpioDataRegs.GPACLEAR.BIO19 = 1;
SpiaRegs.SPITXBUF=3244;
SpiaRegs.SPIFFTX.bit.TXFFINTCLR=1;//清除中断标志 PieRegs.SPITXBUF=3244
;SpiaRegs.SpiIFFTX.BIFT.TXT.BIEACT.BIECM=1| //发出 PIE ACK
GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO19=1;
} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在调查其他事情时"意外地"发现自己。
    密钥是将左调整后的值写入 SpiaRegs.SPITXBUF = XXX、即使 SPI 字符的大小设置为小于16在我的情况下为12。
    我想、当 SPI 硬件移出位时、它始终从位15开始、即使定义的字符大小更小、硬件也会在之后停止
    定义字符大小的时钟周期的数量。 如果字符大小为12、则意味着
    硬件会移出 SPIDAT 的位[11下降至0]。 而是移出位[15降至4]。
    因此、需要对要移出的值进行左调整。 关于我的 DEC.3244 12位值示例、 必须将其乘以16。 那么它可以正常工作。

    TI 员工能否验证这一点、并在回答这个问题时解决这个问题?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的最终解决方案是处理小于16位发送的正确方法。 您必须将 TX 数据向左移动才能正确传输。 它将从 SPIDAT 的 BIT15开始、并根据您的字大小配置发送适当的位数。 在接收端、您的数据将位于寄存器的下部;也就是说、为了安全起见、您可以读取 SPIRXBUF/SPIDAT 并屏蔽未使用的位。

    谢谢、
    标记

    编辑:更正了第一句、我没有意识到您最初按预期传输12位。 出于某种原因、我看到了16位...  一切都很好、如果您不正确移动数据、则可以看到原始行为。