This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:SpinTAC 速度识别的惯性和摩擦单位是多少?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565322/tms320f28069m-what-is-the-unit-of-the-inertia-and-friction-which-is-identified-by-spintac-velocity

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

尊敬的 MotorWare 团队:

我正在测试 SpinTAC 速度的功能、以识别电机惯性。 我使用的是从 Anaheim 购买的 BLY174D-24V-4000。

在该电机的数据表(PMSM 类型)中、其惯性为 J = 0.001359 oz-in^2或9.59e-6 kg-m^2。 但是、当我使用 SpinTAC 速度来估算该电机的惯性时、在电机的额定速度(4000RPM)下、结果为 J = 0.03703和摩擦= 0.09472。 请参见下图:

我想知道 从   SpinTAC 速度获取的识别惯性的单位是多少? 为什么已识别的惯性与数据表中的惯性有很大不同? 尽管我在空载的情况下测试了电机。

感谢您的任何讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有人回答我的上述问题吗?

    如何将识别的惯性(SpinTAC 速度)的单位转换为 SI 单位惯性(kg-m^2)?

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    《InstaSPIN 用户指南》中介绍了用于 SpinTAC 的单元。 此外、还提供了有关如何将惯性转换为 SI 单位的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ADM Reynolds 先生:

    感谢你的答复。 但是、您能否指导我找到 InstaSPIN 用户指南中该信息被写在哪个页面 上? 因为我试图找到但没有找到。

    我提到的参考文档是《InstaSPIN FOC 和 InstaSPIN MOTION 用户指南》。  

    因此、请让我知道将系数从 a/krpm (SpinTAC 中的惯性单位)转换为 kg/m^2 (SI 中的惯性单位)。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在用户指南第10.5节"绕过惯性估算"下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、

    我找到了!