主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379D、 controlSUITE、 TMDSCNCD28379D、 LAUNCHXL-F28379D
你好
我在查找 F28379D MCU 上的哪个引脚用于 SCIA 方面遇到了困难-这是端口 A 的串行通信
用户指南文档为我提供了一个 MUX 表、但我在其中看不到 GPIO28。
是否有完整的管脚和 GPIO 备用功能表? 我是否可以仅通过 USB 电缆进行 UART?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我在查找 F28379D MCU 上的哪个引脚用于 SCIA 方面遇到了困难-这是端口 A 的串行通信
用户指南文档为我提供了一个 MUX 表、但我在其中看不到 GPIO28。
是否有完整的管脚和 GPIO 备用功能表? 我是否可以仅通过 USB 电缆进行 UART?
您好 Nader、
您使用的是开发套件(如 TMDSDOCK28379D)还是使用的是定制板?
===
如果使用 TMDSDOCK28379D、我建议查看 controlCARD 的原理图和信息表:
\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28379D_v1_0\R1_3\
可能需要特别注意的是:SW1的开关2。 它启用/禁用 GPIO28和卡上 FTDI 芯片之间的连接。
谢谢、
Brett
您好 Nader、
如果您使用的是 Launchpad、则可以找到这些文件:
\controlSUITE\development_kits\LAUNCHXL-F28379D\HwDevPkg\
请注意、板载 USB 转串行转换器(在 FTDI 芯片内)连接到 GPIO42和 GPIO43 (而不是 GPIO28/29)。 您的固件可能需要进行编辑、以便使用正确的引脚。
谢谢、
Brett