This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:串行通信接口

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, CONTROLSUITE, TMDSCNCD28379D, TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/564723/tms320f28379d-serial-communication-interface

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379DcontrolSUITETMDSCNCD28379DLAUNCHXL-F28379D

你好  

我在查找 F28379D MCU 上的哪个引脚用于 SCIA 方面遇到了困难-这是端口 A 的串行通信

用户指南文档为我提供了一个 MUX 表、但我在其中看不到 GPIO28。

是否有完整的管脚和 GPIO 备用功能表? 我是否可以仅通过 USB 电缆进行 UART?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关上述信息、请参阅数据表:检查表4-1 (信号说明)

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Lyer 先生的帮助。
    我在使用电路板上的 SCI 时遇到问题。
    我向 MCU 发送一个字符、它会接收该字符、但它不会回显我发送的字符。 我使用 LED 来调试代码、当我发送字符"A"时、LED 不会亮起。 我已正确初始化 SCI、但似乎无法找到电路板上与 GPIO 28关联的引脚。 如何仅使用 USB 电缆运行 SCI 通信?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nader、

    您使用的是开发套件(如 TMDSDOCK28379D)还是使用的是定制板?

    ===

    如果使用 TMDSDOCK28379D、我建议查看 controlCARD 的原理图和信息表:
    \controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28379D_v1_0\R1_3\

    可能需要特别注意的是:SW1的开关2。  它启用/禁用 GPIO28和卡上 FTDI 芯片之间的连接。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我正在使用 TMS320f28379D。
    以下是链接: www.ti.com/.../launchxl-f28379d
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nader、

    如果您使用的是 Launchpad、则可以找到这些文件:
    \controlSUITE\development_kits\LAUNCHXL-F28379D\HwDevPkg\

    请注意、板载 USB 转串行转换器(在 FTDI 芯片内)连接到 GPIO42和 GPIO43 (而不是 GPIO28/29)。  您的固件可能需要进行编辑、以便使用正确的引脚。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brett 先生的帮助。

    我目前正在使用数据表学习连接到胡须、但我唯一工作的是闪烁的 LED。 现在我尝试使用 UART、但它不起作用。 如果我发送字符"A"、它应该会点亮电路板上的 LED。 这是一个简单的程序、但它不起作用。 我在 tm4c123x launchpad 上使用了一种更简单的方法、但它运行正常。 您知道我在哪里可以找到一个简单的 UART 程序来在电路板上运行吗? 我知道 TI 为开发人员提供了一个、但他们提供的一个有助于我们。 例如,有些评论是不正确的,这使我感到困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nader、

    由于您使用的是 Launchpad、因此需要使用 SCIA 引脚 GPIO 84和 GPIO 85。 这些引脚通过 FTDI 芯片连接到 USB 迷你连接器。

    您可以在 controlSUITE 中看到 SCI 回送示例或任何 SCI 示例。 请将使用的 GPIO 引脚从28/29更改为84/85。

    此外、Launchpad 上的外部时钟为10MHz。 控制卡上的外部时钟是20MHz、这些示例针对该频率进行开发。 因此、您需要相应地调整 SYSCLK 和 LSPCLK。

    SAL