This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346/问题、SyncOut 的输入选择 MUX、CMPA 和 CMPB 之间的优先级

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565894/tms320c28346-question-input-of-syncout-select-mux-and-priority-between-cmpa-and-cmpb

大家好、我是 Seon geun

我想问您一些问题

首先、我真的不知道为什么您在 ePWMx 模块的时基子模块中选择输入信号(CTR=CMPB)和(CTR=ZERO)

我想、如果 我们 希望 CTR=PRD 或 CTR=CMPA、则无法选择

其次、 事件优先级 CMPB 始终高于 动作限定符中的 CMPA。 你有理由吗?

  ePWM 动作限定器可以 通过其他硬件同时接收多个事件。

为什么 CMPB 具有更高的优先级..

谢谢你。 (抱歉,我不能说英语)    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Seon guen、

    如果需要、您可以选择在应用中使用所有比较事件 CTR=ZERO、CTR=CMPA、CTR=CMPB 和 CTR=PRD。 操作限定符优先级仅在它们相同时才会起作用、例如、如果 CMPA=PRD 或 CMPA=CMPB、则会起作用。 在这些情况下、较高优先级的操作将生效、而另一个将被忽略。

    请告诉我这是否回答了您的问题。

    此致、
    Kris