This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:基于 DRV8301-HC-EVM 确定电机问题 OEM PCB

Guru**** 2929200 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565732/drv8301-69m-kit-identifying-motor-problem-oem-pcb-based-on-drv8301-hc-evm

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8301

您好!

我们开发的 PCB 之一存在重大问题

问题与识别较小的小型电机(或任何电机)有关。 我们可以运行 Lab2c、但在成功识别电机(它会旋转并设置所有值)后、我们无法运行它。 它会剧烈跳转、然后关闭、这表示测量值已关闭。 有时 DRV8301也会指示故障。

我们返回并使用 DEV-kit 进行了测试、测试过程与电机/PSU 完全相同、没有任何问题。 我们可以识别电机并正常运行。 使用 DEV-kit 测量的值与使用我们的 OEM 板测量的值不同。 我们的 OEM-PCB 基于完全相同的原理图和元件、但由于空间有限、我们已将 MOSFET 更改为 IRFH7004TRPBF。

user.h 中测量的不同值和我们的设置如下所示、而不是巨大的差异;

OEM PCB
gMotorVars.Rs_Ohm:0.05133501
gMotorVars.LSD_H:9.089566e-06
gMotorVars.LSQ_H:9.089566e-06
gMotorVars.Flux_vp_Hz:0.005068441

开发套件
gMotorVars.Rs_Ohm:0.07621007
gMotorVars.LSD_H:1.472187e-05
gMotorVars.LSQ_H:1.472187e-05
gMotorVars.Flux_vp_Hz:0.004967535

user.h
#define USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V (24.0)

#define USER_PWM_FREQ_kHz (15.0)

#define USER_MOTOR_TYPE MOTOR_Type_PM
#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS (6)
#define USER_MOTOR_RR (空)
#define USER_MOTOR_Rs (0.019)
#define USER_MOTOR_LS_d (1.466606e-06)
#define USER_MOTOR_LS_q (1.466606e-06)
#define USER_MOTOR_Rated 磁通(0.005025501)
#define USER_MOTOR_磁 化电流(空)
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (1.0)
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT (-1.0)
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (10.0)
#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (1.0)

那么、我们现在陷入困境。 我可以验证、在我看来、我们 OEM PCB 上的 FET 似乎比 Dev.-kit 中的 FET 切换要困难一些。 原因可能是我们的导通电阻较低。 我们使用的栅极电阻与您的开发板相同、为1欧姆。

您对如何继续此操作是否有任何建议?

关于我们可以在哪里/如何测量以找出可能出错的地方的任何提示?  

增加栅极电阻是否有任何用途?

如果现在有任何帮助、我们将不胜感激。 我们已经在该 PCB 上工作了半年。  

此致、

Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 它与未更新的软件相关。 我们使用最新版本更新了编译器和软件、此问题已完全解决。 我们现在可以很好地识别电机。 请注意、有这些问题的任何其他人。

    /Mikael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mikael、

    感谢您的更新!

    此致、
    Adam Dunhoft