This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565404/tms320f28335

问题1. 在下面提到的代码中、当我在监视变量窗口中使用"sampleTable"时 、表达式"sampleTable"的值不会给出最大值、即4096。所以这个故障的原因是什么 ?

问题2.该计划如何运作?

//监视变量:

// SampleTable -转换值的日志。
// GPIO34 -切换每个 ADC 序列发生器标志
//
//######################################################################################################################
//
//原始来源:S.S.
//
//$TI 发行版:DSP2833x/DSP2823x C/C++头文件 v1.31 $
//$Release Date:2009年8月4日$
//######################################################################################################################

#include "DSP28x_Project.h"//器件头文件和示例 include 文件

//确定何时发生向右转移数据对齐的情况
//其中只有一个应该被定义为1。
//其他两个应定义为0。
#define post_shift 0 //在整个采样表满后移位结果
#define inline_shift 1 //从结果寄存器获取数据时移位结果
#define NO_SHIFT 0 //不移动结果

// ADC 开始参数
#IF (CPU_FRQ_150MHz)//默认- 150MHz SYSCLKOUT
#define ADC_MODCLK 0x3 // HSPCLK = SYSCLKOUT/2*ADC_MODCLK2 = 150/(2*3)= 25.0MHz
#endif
#IF (CPU_FRQ_100MHz)
#define ADC_MODCLK 0x2 // HSPCLK = SYSCLKOUT/2*ADC_MODCLK2 = 100/(2*2)= 25.0MHz
#endif
#define ADC_CKPS 0x0 // ADC 模块时钟= HSPCLK/1 = 25.5MHz/(1)= 25.0MHz
#define ADC_SHCLK 0x1 //在 ADC 模块周期中的 S/H 宽度= 2个 ADC 周期
#define AVG 1000 //平均采样限制
define zOffset 0x00 //平均零偏移
#define BUF_SIZE 1024 //采样缓冲区大小

//此示例的全局变量
uint16 SampleTable[BUF_SIZE];


MAIN ()

uint16 i;
uint16 array_index;


//步骤1. 初始化系统控制:
// PLL、安全装置、启用外设时钟
//此示例函数位于 DSP2833x_SYSCTRL.c 文件中。
InitSysCtrl();

//此示例的特定时钟设置:
EALLOW;
SysCtrlRegs.HISPCP。all = ADC_MODCLK;// HSPCLK = SYSCLKOUT/ADC_MODCLK
EDIS;

//步骤2. 初始化 GPIO:
//此示例函数位于 DSP2833x_GPIO.c 文件和中
//说明了如何将 GPIO 设置为其默认状态。
// InitGpio();//针对此示例跳过
//启用引脚 GPIO34作为输出
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34 = 0;// GPIO 引脚
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1;//输出引脚
EDIS;

//步骤3. 清除所有中断并初始化 PIE 矢量表:
//禁用 CPU 中断
Dint;

//将 PIE 控制寄存器初始化为默认状态。
//默认状态为禁用所有 PIE 中断和标志
//被清除。
//此函数位于 DSP2833x_PIECTRL.c 文件中。
InitPieCtrl();

//禁用 CPU 中断并清除所有 CPU 中断标志:
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;

//使用指向 shell 中断的指针初始化 PIE 矢量表
//服务例程(ISR)。
//这将填充整个表,即使是中断也是如此
//在本例中未使用。 这对于调试很有用。
//可以在 DSP2833x_DefaultIsr.c 中找到 shell ISR 例程
//此函数可在 DSP2833x_PieVect.c 中找到
InitPieVectTable();

//步骤4. 初始化所有器件外设:
//此函数位于 DSP2833x_InitPeripherals.c 中
// InitPeripherals ();//此示例不需要
InitAdc ();//对于此示例,初始化 ADC

//本示例的特定 ADC 设置:
AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = ADC_SHCLK;//顺序模式:采样率= 1/[(2+ACQ_PS)*以 ns 为单位的 ADC 时钟]
//= 1/(3*40ns)=8.3MHz (对于150MHz SYSCLKOUT)
//= 1/(3*80ns)=4.17MHz (对于100MHz SYSCLKOUT)
//如果启用同步模式:采样率= 1/[(3+ACQ_PS)*以 ns 为单位的 ADC 时钟]
AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = ADC_CKPS;
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 1;// 1级联模式
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x0;
AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN = 1;//设置连续运行

AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_OVRD = 1;//启用序列发生器覆盖功能
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.ALL = 0x0;//初始化所有 ADC 通道选择为 A0
AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.ALL = 0x0;
AdcRegs.ADCCHSELSEQ3.ALL = 0x0;
AdcRegs.ADCCHSELSEQ4.ALL = 0x0;
AdcRegs.ADCMAXCONV.BIT.MAX_CONV1 = 0x7;//转换并存储在8个结果寄存器中


//步骤5. 特定于用户的代码、启用中断:


//清除 SampleTable
(i=0;<BUF_SIZE; i++)

SampleTable[i]= 0;

//启动 SEQ1
AdcRegs.ADCTRL2.all = 0x1999;

for (;;)
{//获取 ADC 数据并将其记录到 SampleTable 数组中

//初始化数组索引。 这指向电流
// SampleTable 中的位置
array_index = 0;

对于(i=0;i<(BUF_SIZE /16);i++)

//等待 INT1
while (AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1=0){}
GpioDataRegs.GPBSET.BIO34 = 1;//将 GPIO34设置为监控-可选

AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;

#if inline_shift
SampleTable[array_index+]=(AdcRegs.ADCRESULT0)>>4);
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT1)>>4);
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT2)>>4);
SampleTable[array_index+]=(AdcRegs.ADCRESULT3)>>4);
SampleTable[array_index+]=(AdcRegs.ADCRESULT4)>>4);
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT5)>>4);
SampleTable[array_index+]=(AdcRegs.ADCRESULT6)>>4);
SampleTable[array_index++]=(AdcRegs.ADCRESULT7)>>4);

#endif //-- inline_shift

#if no_shift || post_shift

SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT0));
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT1));
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT2);
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT3);
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT4));
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT5);
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT6));
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT7));

#endif //-- no_shift || post_shift

while (AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1=0){}
GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO34 = 1;//清除 GPIO34以进行监控-可选
AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;

#if inline_shift

SampleTable[array_index+]=(AdcRegs.ADCRESULT8)>>4);
SampleTable[array_index++]=(AdcRegs.ADCRESULT9)>>4);
SampleTable[array_index++]=(AdcRegs.ADCRESULT10)>>4);
SampleTable[array_index++]=(AdcRegs.ADCRESULT11)>>4);
SampleTable[array_index++]=(AdcRegs.ADCRESULT12)>>4);
SampleTable[array_index++]=(AdcRegs.ADCRESULT13)>>4);
SampleTable[array_index++]=(AdcRegs.ADCRESULT14)>>4);
SampleTable[array_index++]=(AdcRegs.ADCRESULT15)>>4);

#endif //-- inline_shift

#if no_shift || post_shift

SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT8));
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT9));
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT10));
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT11));
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT12));
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT13));
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT14));
SampleTable[array_index++]=((AdcRegs.ADCRESULT15));
#endif //-- no_shift || post_shift


#if post_shift
//对于后移,移动 ADC 结果
//在 SampleTable 缓冲区中,缓冲区已满。
(i=0;<BUF_SIZE; i++)

SampleTable[i]=((SampleTable[i])>>4);

#endif //-- post_shift

GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO34 = 1;//清除 GPIO34以进行监控-可选

//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
//不再需要。
//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    >>问题1。 在下面提到的代码中、当我在监视变量窗口中使用"sampleTable"时 、表达式"sampleTable"的值不会给出最大值、即4096。所以这个故障的原因是什么 ?


    12位 ADC 的最大值为4095。  是的、2^12计数、但0是第一个值、因此最大值为2^12-1。

    >>问题2.程序如何工作?


    不确定您在这里要问什么。  代码会配置 ADC 并获取一些数据。  是否有使您感到困惑的特定部分?

    此致、

    David

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,首先感谢你的答复。

    问题1.是的,先生, 最大值为4095。但即使我将电位计/可变电阻 器旋转到其最大电平,我也没有得到4095。我随附了屏幕截图中显示的值。

    问题2.是的,主席先生,我对守则的某些部分感到困惑,所以我逐一提及

    i)如果我们使用内联移位、那么为什么我们必须不使用移位和后移?

    II)GPIO34引脚的用途是什么?

    III) AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.ALL = 0x00;  在这条语句中、它是否会初始化 A1的所有通道?

    IV) 表示(i=0;i<(BUF_SIZE /16);i++)

    为什么我们必须对 BUF_Size/16进行分频?

    (五)这两项声明的需要是什么?

    while (AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1=0){}
    GpioDataRegs.GPBSET.BIO34 = 1;//将 GPIO34设置为监控-可选

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    >>问题1.是的,先生, 最大值为4095。但即使我将电位计/可变电阻 器旋转到其最大电平,我也没有得到4095。我将随附屏幕截图中的值。

    您说您输入的是满量程3V、转换结果为~ 228 - 265计数?  您应该得到4095 (正如您所说的)。   您能否测量 ADC 输入引脚上的输入电压?  如果您置零、会发生什么情况?

    >>问题2.是的先生,我对代码的某些部分感到困惑,所以我逐一提及

    我没有编写代码、但可以尝试回答。

    >> i)如果我们使用内联移位、为什么我们必须不使用移位和后移?

    在代码顶部将内联移位设置为1。  无移位且后移设为0。  因此、仅编译并包含内联移位的代码。  基本上、有三个选项:内联移位、无移位或后移。  您只选择一个。

    >> ii) GPIO34引脚的用途是什么?

    我认为这只是一种在外部显示代码正在运行的方法。  该引脚在代码中被切换。

    >> iii) AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.ALL = 0x00;  在这条语句中、它是否会初始化 A1的所有通道?

    ADCCHSELSEQ1控制前4个转换。  它将设置这四个以转换通道 A0。  其余12个通道由其他3个 ADCCHSELSEQx 寄存器控制:

    AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.ALL = 0x0;//初始化所有 ADC 通道选择为 A0
    AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.ALL = 0x0;
    AdcRegs.ADCCHSELSEQ3.ALL = 0x0;
    AdcRegs.ADCCHSELSEQ4.ALL = 0x0;

    >> iv) 表示(i=0;i<(BUF_SIZE /16);i++)

    >>为什么我们必须对 BUF_Size/16进行分频?

    因为您每次采集16个样本、所以缓冲区会填充16个值、每个值都通过 for 循环。

    >> v)这两项陈述的需要是什么?

    >> while (AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1=0){}
    >> GpioDataRegs.GPBSET.BIO34 = 1;//设置 GPIO34进行监控-可选

    第一条语句轮询序列发生器中断。  它位于 while 环路中、直到有数据要读取。  实际上、序列发生器以乒乓方式使用、每8次转换后会产生一个中断。  在第一个中断之后、GPIO34被置位。  在系列中的第二个之后、GPIO34被清除。  可以在示波器上观察到它。  代码的编写方式。
    ------
    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 我 提供0伏输入时、O/p 如下所示:-

    当 我 提供3.3伏的输入、即满量程值时 、O/p 如下所示:-

    问题1. 您可以看到、输出在0伏时不为0、在3.3伏时不为4095。那么、导致此问题的主要原因是什么?

    问题2.   while (AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1=0){}
    >> GpioDataRegs.GPBSET.BIO34 = 1;//设置 GPIO34进行监控-可选

    我们正在通过4个 ADC 序列发生器获取16个样本、但为什么在8个转换后会生成中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    >>问题1。 您可以看到、输出在0伏时不为0、在3.3伏时不为4095。那么、导致此问题的主要原因是什么?

    您可能有损坏的输入通道。  尝试使用不同的 ADC 通道。

    问题2.  我们正在通过4个 ADC 序列发生器获取16个样本、但为什么在8个转换后会生成中断?

    只有1个序列发生器。  我想您会将通道选择寄存器(其中4个用于16次转换)与序列发生器混淆。  MAXCONV 设为7、即8次转换:

    AdcRegs.ADCMAXCONV.BIT.MAX_CONV1 = 0x7;//转换并存储在8个结果寄存器中

    因此、您在每8次转换后会得到一个中断。  您还设置了 SEQ_OVRD 位:

    AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_OVRD = 1;//启用序列发生器覆盖功能

    这使得序列发生器在 MAXCONV 转换后继续运行、而不会复位到 CONV00。  您可以在《F2833x ADC 用户指南》中阅读相关内容。

    此致、

    David