This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:同时使用比较器和 ADC 功能

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565213/tms320f28069f-using-both-comparator-and-adc-functions-simultaneously

器件型号:TMS320F28069F

我正在布置定制的电机驱动器板、我有两个问题。

1) 1)能否将任何模拟 电流和电压 感测线路映射 到 A 和/或 B 上的任何一个模拟引脚?   我注意到、有些设计将 A 和 B 通道之间的输入拆分是性能所必需的还是任意的?

2) 2)我想将我的电流感测线路连接到具有 ADC 和比较器功能的引脚。  我想同时使用 ADC 和比较器。  我想使用 ADC 实现正常的 InstaSpinFOC 功能、并使用比较器进行(单极)峰值电流故障检测。  这是可行的吗?

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我要使用的映射

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    请记住、每个 ADC 只有一个采样保持、因此、如果您需要同时对不同的通道进行采样、它们需要位于不同的 ADC 上、并且这些 ADC 由相同的源触发。  这就是您经常看到电机相电流(例如)映射到单独 ADC 的原因。  在映射中、所有三个电流输入都会进入同一 ADC、因此您必须按顺序对它们进行采样、这会在它们之间引入相位误差。

    在使用具有相同输入的 ADC 和比较器时没有问题、实际上、这样做是很常见的。

    BTW、我注意到您的其中一个输入通道被标记为"V BAT"。  如果这是稳定的电池电压、请注意在器件未通电时将电压留在那里。  理想情况下、ADC 输入在上电之前不应出现超过二极管压降的情况。  数字引脚的数据表第5.12节对此进行了说明、但它实际上也适用于模拟引脚。  或者、您可以将最大输入电流钳位到+/-2mA。  数据表的更新将随此信息发布。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    感谢您的回答。 关于我对 ADC 通道的问题、让我更具体一点。 上面显示的映射是否适用于 InstaSpin FOC? 是否有更好的映射、因为我想在电流感测线路上使用比较器?

    谢谢、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、除了让我知道 InstaSpin FOC 的最佳映射外、您能否告诉我以下电路是否足以防止您提到的 V_BATT 问题?  我不确定是否完全理解了故障模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    看起来、100K 电阻器将保护器件。  如果输入钳位电流不超过2mA (数据表、表5.1)、则器件未通电时可以正常工作。

     今天、我将邀请其他人回答您关于 InstaSPIN 的其他问题。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    感谢您的反馈和回答有关地图绘制的问题。 在这一点上、我能够并且愿意将电流检测信号路由到 FOC 的最佳 ADC 输入、并且在必要时也将同一信号路由到另一个比较器引脚-只需知道最好的是什么。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    1) 1)能否将任何模拟电流和电压感测线路映射到 A 和/或 B 上的任何一个模拟引脚? 我注意到、有些设计将 A 和 B 通道之间的输入拆分是性能所必需的还是任意的?
    答:如果您不想同时采样相电流和电压、则可以将电流/电压信号映射到任何模拟引脚。 在某些套件中、电流输入被分为两个通道、只需使您能够同时对两个相电流输入进行采样即可。 这不是必须的。

    2) 2)我想将我的电流感测线路连接到具有 ADC 和比较器功能的引脚。 我想同时使用 ADC 和比较器。 我想使用 ADC 实现正常的 InstaSpinFOC 功能、并使用比较器进行(单极)峰值电流故障检测。 这是可行的吗?
    答:这是一个好主意、您可以同时使用 ADC 和比较器、但只能使用比较器来保护单极峰值电流(正或负)。

    您布置的两个电路都可以正常工作、这是一个良好且正确的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我测量三相电流。 这是否会导致过多延迟、以至于无法按顺序循环全部三个步骤? 如果我将这三个 ADC 中的一个移至另一个 ADC、是否有任何性能提升? 谢谢。