This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找保护继电器微控制器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181102/looking-for-protection-relay-microcontroller

各位专家:

美好的一天! 我们需要您为我们的客户提供帮助。  

我正在寻找保护继电器微控制器。 我相信您 了解保护 电源系统保护。 我正在寻找基于 DSP 的微控制器、它可以获取电压和电流的采样值。


它将获取采样值的电流和电压模拟值、然后根据算法执行计算并提供 基于数字信号处理的套件。 它将获得最大5V 至24V 的信号


如果 您有任何基于数字信号处理的微控制器、则会将电流和电压的采样值输入到控制器中

我已将其附在这里  
https://www.ti.com/lit/an/slaa466a/slaa466a.pdf 您可以查看该报告、如图3所示。 我不想使用 DFT、而是使用我的算法。

提前感谢您。