This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找保护继电器微控制器

Guru**** 2211990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181102/looking-for-protection-relay-microcontroller

各位专家:

美好的一天! 我们需要您为我们的客户提供帮助。  

我正在寻找保护继电器微控制器。 我相信您 了解保护 电源系统保护。 我正在寻找基于 DSP 的微控制器、它可以获取电压和电流的采样值。


它将获取采样值的电流和电压模拟值、然后根据算法执行计算并提供 基于数字信号处理的套件。 它将获得最大5V 至24V 的信号


如果 您有任何基于数字信号处理的微控制器、则会将电流和电压的采样值输入到控制器中

我已将其附在这里  
https://www.ti.com/lit/an/slaa466a/slaa466a.pdf 您可以查看该报告、如图3所示。 我不想使用 DFT、而是使用我的算法。

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    除保护继电器外、您对控制器有任何特定要求吗? 如果是,则可能会增加资源需求,如 MIP、存储器等,并需要更大的控制器。  

    https://www.ti.com/product/TMS320F28075 是应用手册中使用的 F28335器件的近交叉参考。

    但理想情况  下、如果 DFT 算法不需要太多资源、您也可以在其他低端器件上实现。  https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/overview.html

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将开发自己的算法。 我想让套件获取电压和电流的采样值、然后使用这些值来执行我的任务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将开发自己的算法。 我想让套件获取电压和电流的采样值、然后使用这些值来执行我的任务