请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
1) 1) 我已经很好地安装了 CCS 和 C2000ware
2) 2)当我的 launchpad (从其他人那里借来)连接到 PC 时、我的"设备管理器"能够看到它(见下图)

3) 同时、我的 launchpad 正在运行一些 LED 闪烁示例(蓝色 LED 每2秒闪烁一次)(参见下图)

4) 但是、我的 CCS 无法检测到任何内容(请参阅下图)

5) 5) 因此、我甚至无法运行程序"开始"
是否有人可以就这个主题提供帮助?