This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:无法检测到器件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182697/launchxl-f28379d-device-cannot-be-detected

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

1) 1) 我已经很好地安装了 CCS 和 C2000ware

2) 2)当我的 launchpad (从其他人那里借来)连接到 PC 时、我的"设备管理器"能够看到它(见下图)

3) 同时、我的 launchpad 正在运行一些 LED 闪烁示例(蓝色 LED 每2秒闪烁一次)(参见下图)

4) 但是、我的 CCS 无法检测到任何内容(请参阅下图)

5) 5) 因此、我甚至无法运行程序"开始"

是否有人可以就这个主题提供帮助?