主题中讨论的其他器件:TMDSRSLVR
您好!
我尝试使用"TMDSRSLVR C2000旋转变压器数字转换套件"将旋转变压器连接到 Launchpad 28069M。 我 遵循了 Mathworks 建议的硬件连接
de.mathworks.com/.../hardware-connections-c2000.html
中也建议使用该方法
我能够通过 GPIO2使用 ePWM 生成 Exciation、并使用 ADCIN1A/B 读取 COS/SIN 反馈电压 不过、我 面临的问题是 SIN/COS 电压处于+/-0.5V (1Vpp)范围内。 由于 Launchpad ADC 的输入电压范围为 0-3V、因此当电压为负值时、数字信号等于零。 有人可以在这里帮助我吗?
另一种方法是在旋转变压器板中插入 CPU (F28335)、让其执行旋转变压器评估、并通过 SPI 将结果发送到 Launchpad。 我也无法实现此解决方案、因为没有有关旋转变压器评估软件发送的 SPI 信号的文档、因此我不知道如何在 Simulink 中配置接收块。
是否有人可以在这些方法中的任何一种方法中支持我?
非常感谢
Nils