This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:如何将旋转变压器与 Launchpad 和 TMDSRSLVR C2000旋转变压器套件连接

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182118/launchxl-f28069m-how-to-connect-resolver-with-launchpad-and-tmdsrslvr-c2000-resolver-kit

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:TMDSRSLVR

您好!

我尝试使用"TMDSRSLVR C2000旋转变压器数字转换套件"将旋转变压器连接到 Launchpad 28069M。   遵循了 Mathworks 建议的硬件连接  

de.mathworks.com/.../hardware-connections-c2000.html

中也建议使用该方法    

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1094839/launchxl-f28379d-how-to-connect-with-motor-resolver-signals

我能够通过 GPIO2使用 ePWM 生成 Exciation、并使用 ADCIN1A/B 读取 COS/SIN 反馈电压 不过、我 面临的问题是 SIN/COS 电压处于+/-0.5V (1Vpp)范围内。  由于 Launchpad ADC 的输入电压范围为 0-3V、因此当电压为负值时、数字信号等于零。 有人可以在这里帮助我吗?

另一种方法是在旋转变压器板中插入 CPU (F28335)、让其执行旋转变压器评估、并通过 SPI 将结果发送到 Launchpad。 我也无法实现此解决方案、因为没有有关旋转变压器评估软件发送的 SPI 信号的文档、因此我不知道如何在 Simulink 中配置接收块。  

是否有人可以在这些方法中的任何一种方法中支持我?

非常感谢

Nils

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、您好!

    对于正弦/余弦反馈问题、您能否 尝试检查电路板上是否存在5V 和3.3V 电源? EXC 放大器在15V 电压下运行、而反馈信号链在3.3V 电源下运行。 确认电源后、您还可以检查1.65V 偏置电压是否可用。

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    感谢您的回复。 我将按照您的建议进行检查。

    提前、如果出现以下情况、我会怎么做:  

    [A]我无法确认电源、

    [B]不提供偏置电压?

    感谢你的帮助。

    Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、您好!

    如果您看不到5V 电源、请尝试更改输入电源开关的位置、该开关在板载15V 电源生成的5V 外部馈电和5V 电源之间进行选择。

    如果电路板上存在5V 和3.3V 电压、但您仍然看不到1.65V 偏置电压和信号的适当放大、则很可能是电路板有故障、需要更换或维修。

    韩文