This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:我的问题的详细信息如下

Guru**** 2839510 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181349/tms320f28069f-the-details-of-my-issue-are-as-follows

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

大家好、

目前我使用的是 motorware_1_01_00_14版本。 项目中出现了以下问题:(最新版本为 motorware_1_01_00_18)

1) 1)额定功率为5KW、总线电压为72V、最大峰值电流为150A (使用 InstaSPINTM-FOC)、并使用两个电流传感器。 现在的问题是、当我启动它时、它无法旋转。 大多数器件可以在没有负载的情况下平稳启动 、但 在负载时无法平稳启动。 在极少情况下、它们在加载后平稳运行。 请分析我的问题吗?
2) 2)最新版本是 motorware_1_01_00_18、它与我们当前使用的 motorware_1_01_00_14之间有何区别?
3) 3)对于不同的功率电机、我们主要修改以下参数。  我是否需要修改其他参数?

4) 4)电机为20V/20W、定子电阻为9Ω Ω、电感为45uH、1对级、30、000转、无法识别反向电动势、且控制频率过低。 由于算法中的频率大于电阻除以电感、并且电机的电感太小、因此所需 的频率太高。

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="543421" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181349/tms320f28069f-the-details-of-my-issue-are-as-follows 中的大多数器件可以在没有负载的情况下平稳启动 、但 在加载时无法平稳启动。 在极少情况下、它们在加载后平稳运行。 能否分析我的问题?[/报价]

    启动电机时会增加什么负载? 非常重的负载? 满负载? 与电机额定负载相比、增加负载的百分比是多少?

    您使用的是什么电流传感器? 低侧或电机线路上的分流电阻器? 还是霍尔效应电流传感器?

    您是否尝试使用电路板来识别电机并使用识别的参数来运行电机?

    如果 Rs 值不正确(尤其是高于实际 Rs 的值)、则启动行为会很糟糕。 您可以参阅《InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南》中的第14章"在启动、低速和速度反转时管理满负载"

    https://www.ti.com/lit/spruhj1

    1. 启动前启用定子 Rs 重校准
    2. 启用强制角
    3. 确保校准当前的 ADC 偏移
    2~) 2)最新版本是 motorware_1_01_00_18、它与我们当前使用的 motorware_1_01_00_14有何区别?/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181349/tms320f28069f-the-details-of-my-issue-are-as-follows

    相同的 FAST 库。 只需稍微更改一下 SVGEN 和 PWM 模块、您就可以查看 InstaSPIN 实验室用户指南、了解不同版本之间的详细更改。

    [引用 userid="543421" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181349/tms320f28069f-the-details-of-my-issue-are-as-follows ]4)电机为20V/20W、

    这话什么意思? 是不同的电机吗? 该电机使用的是什么板?  您应该为此电机设计合适的电压和电流感应电路以提高采样分辨率、而不要为此小型电机使用相同的硬件板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    硬件电路可以提高电压和电流的分辨率、但如何 消除软件的误报? 定子电阻与电感之比过大。

    负载不重、为额定负载的20%、而霍尔电流传感器用于收集两相电流。

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="543421" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181349/tms320f28069f-the-details-of-my-issue-are-as-follows/4450241 #4450241"]硬件电路可以提高电压和电流的分辨率,但如何 消除软件的误报?

     软件的错误警报是什么?

    [引用 userid="543421" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181349/tms320f28069f-the-details-of-my-issue-are-as-follows/4450241 #4450241"]霍尔电流传感器用于收集两相电流。[/quot]

     霍尔电流传感器上是否存在信号延迟? 电流信号是否有滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    控制频率过低的误差:

    USER_ErrorCode_ctrlFreq_Hz_Low

    2 、霍尔电流传感器的延迟为几 μ s、滤波器是一个小电容。

    此外 、 USER_CTRL_FREQ_Hz=9/45 * 1000000 (200kHz)在这里是否可以这么大?

    4. 添加的信号调节电路如下所示:

    1) 1) V_1_P 是霍尔电流传感器输出的电压信号的网络标签。

    2) 2)滤波器的电容器 C7的电容值为10nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="543421" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181349/tms320f28069f-the-details-of-my-issue-are-as-follows/4453023 #4453023"]3.  此外、 USER_CTRL_FREQ_Hz=9/45 * 1000000 (200kHz)在这里是否可以这么大?[/引述]

    电机参数似乎不正确。 Rs 过高、Ls 过低。 检查电机数据表以确保这些值正确。

    [引用 userid="543421" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181349/tms320f28069f-the-details-of-my-issue-are-as-follows/4453023 #4453023"]2.  霍尔电流传感器的延迟为几 us、滤波器是一个小电容器。[/quot]

    延迟太大、无法运行高速电机、低功耗电机。

    [引用 userid="543421" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181349/tms320f28069f-the-details-of-my-issue-are-as-follows/4453023 #4453023"]2)滤波器的电容器 C7的电容值为10nF。

    电~可更改为1 μ F 2.2nF。 霍尔传感器适用于大电流电机、而不是低功耗低电流电机。