This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:查询

Guru**** 2120640 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LAUNCHXL-F280039C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182940/tms320f280039c-q1-inquiry

器件型号:TMS320F280039C-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfigLAUNCHXL-F280039C

您好!

你好。

1.客户正在使用 SysConfig 工具配置目标、但在 sys config 中找不到任何内部时钟、外部时钟或 PLL 配置、他只能在 device.c 中找到它、以便通过编辑宏 DEVICE_SETCLCK_CFG 在 device.h 文件中手动编辑它。 那么、是否有方法可以直接使用 sys config 来配置它?

2. LAUNCHXL-F280039C 中的外部振荡器是否等于20MHz?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    当前时钟配置不是 SysConfig 的一部分。 必须手动完成。 我们正在使用时钟配置工具、该工具将集成到 SysConfig 中。 但 到明年年中才会推出。

    此致、Santosh