This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:使用 C2prog 进行 SCI 引导闪存编程

Guru**** 2592470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/667069/launchxl-f28377s-sci-boot-flash-programming-with-c2prog

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

大家好、

我想知道使用 SCI 引导进行闪存编程。

目前我在 C2prog 中得到以下错误。

我将按照以下流程写入闪存。

1) 1)生成具有以下设置的十六进制文件。

2) 2)使 LAUNCHXL-28377S 的引导引脚 SCI 引导

3) 3) 为电路板加电并使用 SCI 引导启动

4) 4)使用以下设置运行 C2Prog。

5) 5)然后输出以下错误。

***请在 SCI 引导加载程序模式下重置目标***
正在与目标(自动波特率)连接... 好的。
引导加载... 失败(无响应)!

是否有其他必需设置?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好吗、您是否还在器件中对安全密码进行了编程? 您是否还检查了器件 GPIO72/GPIO84引脚上的值、以确保这些引脚具有正确的 SCI 引导值?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek-San:

    感谢你的答复。

    [报价 USER="Vivek Singh"]您好,您是否还在器件中对安全密码进行了编程?

    否  它只是应用程序代码。

    [引用 USER="Vivek Singh"]您是否还检查了器件 GPIO72/GPIO84引脚上的值、以确保这些引脚具有正确的 SCI 引导值?

    是的、我选中了它。

    GPIO84 =高电平、GPIO72 =低电平、TRST =低电平

    C2prog v1.7能否写入 F28377的闪存?

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    C2Prog 是第三方工具。 根据他们的网站、他们支持 Delfino 器件、但您可以直接通过 info@codeskin.com 向他们发送电子邮件、以获取有关此特定器件的确认信息。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek-San:

    感谢您的信息。

    我将与其联系。

    此致、

    Saasaki