This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:步进电机的矢量控制解决方案

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8880, CONTROLSUITE, DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664686/tms320f28069-vector-control-solution-for-stepping-motor

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:DRV8880controlSUITEDESIGNDRIVE

大家好、

我的客户正在考虑高效旋转步进电机。

是否有 C2000解决方案用于旋转具有矢量控制的步进电机、如下所示?

或类似的方法。

https://www.renesas.com/en-us/promotions/solutions/event/devcon2017/sf-06b.html

目前、客户使用的是采用 C2000和 DRV8880的开环控制、

但是、由于这种方法在低速时具有大电流值、因此它们会受到困扰。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您下载并安装了该步进电机控制示例、您可以在 C2000 controlSUITE 中找到以下目录。 该示例使用双全桥逆变器为双极步进电机实现微步进和电流闭环控制。 这有助于解决低速时的大电流和高速时的高振动问题。 您的客户可以参考此示例以提高性能。
    \ti\controlSUITE\development_kits\DRV8412-C2-Kit_v131\Stepper
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming-San、

    感谢您的支持!
    我认为可以通过基于该程序监控 BEMF 并控制 IREF 来实现这一目标。
    我想这个。

    此致、
    Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、是否有一个监视 BEMF 并控制 Iref 的示例程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、
    我们在三相步进电机上使用了 InstaSPIN-FOC、但它不能用于标准2/4/8相电机。 这是在速度模式下控制步进电机、而不是位置/步进模式、当然、在零速下也不存在纯粹的控制。 因此、与大多数步进电机不同的用例。

    除此之外、我们只完成了标准步进/微步进、说实话、C2000级器件并不是真正需要执行标准步进控制。 我们通常建议客户查看我们的 DRV87x 集成步进驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您的信息。

    顺便说一下、您是否计划使用 InstaSPIN-FOC 或 MOTION 发布两相步进演示软件?
    我的客户希望以以下规格驱动电机。
    -使用 F28069M
    -磁场定向控制
    -两相步进
    -使用增量编码器进行速度控制和位置控制

    如果未发布软件、是否有任何建议来实现这一点?

    此致、
    Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、

    我们不打算发布任何与步进控制相关的示例项目。 InstaSPIN、DesignDRIVE 或任何其他类型。 步进电机不是我们的关注点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢你的答复。

    我明白了。

    此致、

    Sasaki