This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:CCSv730显示链接器错误:符号和#39;IER 和#39;无法解析

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/667014/ccs-tms320f28069-ccsv730-shows-linker-errors-symbol-ier-could-not-be-resolved

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的一个客户团队正在尝试解决 CCS 链接错误。
请帮帮他们。


现象:
CCSv730显示链接器错误:"无法解析符号'IER "


条件:
-PC 或 PC 所有者独立:在某些 PC 中失败,在其他 PC 中没有失败。
-几个月前、所有团队成员都从 CCSv5xx 切换到了 CCSv730。
- CCS 启动后成功构建。 >>>打开 C 源代码时开始编译错误。 **这是一个关键点,但我不知道。


其他调查结果:
- windows 用户名、CCS 程序目录和 CCS 项目目录中没有2字节字符。

我放置了客户的 CCS 屏幕截图。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    这些错误不是构建错误。 您可以确保-单击"Build"、然后打开"Build" Console -您将看到构建成功。 这些是 Eclipse 代码分析系统的错误。 实际上、它不是很好、所以我通常会关闭分析。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 Disona 的笔记之外、还可以尝试新的工作区。 这已解决了我过去的问题。

    此致
    Chris