请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我的一个客户团队正在尝试解决 CCS 链接错误。
请帮帮他们。
现象:
CCSv730显示链接器错误:"无法解析符号'IER "
条件:
-PC 或 PC 所有者独立:在某些 PC 中失败,在其他 PC 中没有失败。
-几个月前、所有团队成员都从 CCSv5xx 切换到了 CCSv730。
- CCS 启动后成功构建。 >>>打开 C 源代码时开始编译错误。 **这是一个关键点,但我不知道。
其他调查结果:
- windows 用户名、CCS 程序目录和 CCS 项目目录中没有2字节字符。
我放置了客户的 CCS 屏幕截图。