This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:InstaSPIN 估算器 ROM 版本

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666619/tms320f28069m-instaspin-estimator-rom-version

器件型号:TMS320F28069M

您好、香榭丽舍

我的客户想知道 InstaSPIN ROM 代码版本。 我检查了数据表和 TRM、它们没有提到 ROM 代码版本。 我检查了 TRM ch3.3.5、其中提到"InstaSPIN-FOC v1.6、F2806x 器件 ROM 中的软件版本。 此函数仅适用于 F2806x 器件、因为 F2802x 和 F2805x 具有 v1.7、不需要此修复。"  

请告诉我在哪里可以获得 v1.6/v1.7信息吗? 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、

    你是对的。 所有 F2806xF/F2806xM 的 InstaSPIN 版本为 Ver1.6、所有 F2802xF/F2805xF/F2805xM 版本为 Ver1.7。 如果实验项目基于带有控制器对象的 lab02x~lab10x,则可以调用 CTRL_getversion()以获取版本号,如下所示。


    CTRL_Version 版本;

    //获取版本号
    CTRL_getversion (ctrlHandle、&version);

    gMotorVars.CtrlVersion =版本;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、
    谢谢。 将告知客户。 客户还想知道 ROM 库在发布后是否会更改? 谢谢