This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:新消隐功能的 C 代码示例

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664286/tms320f280049-c-code-example-of-new-blanking-capability

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TMDSSOLARUINVKIT

您好!
我正在搜索 CMPSS (1类)新消隐功能的 C 代码示例。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我们没有消隐窗口示例。 但是、这真的没什么特别的。 从 cmpss 的角度来看、它基本上是一个带有可配置脉冲的"pwmsync"信号、该脉冲来自 ePWM 的数字比较子模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这与 F28035上的消隐概念是否相同? 然后我找到了 TMDSSOLARUINVKIT 的示例代码。

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、

    我们之前的器件在 ePWM 中具有消隐支持、但 TMS320F280049是我们的第一款将来自 ePWM 的消隐信号发送到 CMPSS 的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、
    TRM 中这个新 PWMxBLANK 同步信号的描述并不十分详细。 可能会在 TRM 中添加一些更详细的说明。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Holger、感谢您将这一点提请我们注意。 我们将展开有关未来 TRM 版本的说明。 如果您清楚消隐信号的功能、我将继续将此帖子标记为已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、
    如果您可以提前向我发送 PWMxBLANK 同步信号的说明、那会很有帮助。

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    由于 EPWMBLANK 不属于 CMPSS、因此 CMPSS 一章中不会对其进行详细说明、因为这只是 EPWM 一章中的重复信息。 所讨论的 CMPSS 一章将扩展为与下面突出显示的内容大致相同的内容。 请注意、措辞是初步的、可能会略有变化。

    16.6.1 LATCHCLR、EPWMSYNCO 和 EPWMBLANK 信号

     

    LATCHCLR 信号清除同步块、数字滤波器和锁存器。 它在软件中激活

    使用 xLATCHCLR (x=“H”或“L”)。 当 xSYNCCLREN (x="H"时、它也可由 EPWMSYNCO 激活

    或"L")。 如果需要更长的 LATCHLR 信号、则可以使用 EPWMBLANK 信号来扩展该信号

    设置 BLANKEN。

    EPWMSYNCO 和 EPWMBLANK (BLANKWDW)来自 ePWM 的时基子模块和数字比较子模块。 有关如何生成这两个信号的详细说明、请参阅 ePWM 的相应子模块章节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8640.Doc1.docxHelloFrank、

    请选择 THX 作为答案。 客户仍有一些问题:

    不清楚哪个信号是指 PWMBLANK 信号

    -不清楚红色标记位置处的边缘控制信号(参见“附件”)如何工作。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    好的、我看到混乱的来源。 消隐信号是消隐窗口(BLANKWDW)、它不会通过逆变器或源复用器。 我们将更新图表以表明这一点。

    您的第二个问题不清楚。 您能展开吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    我们从您那里听到您的声音已经过去了几天了。 您是否清楚空白窗口的运行方式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、
    他们现在将自己继续下去,如果有什么不明确的事情,他们将回来。 请告诉我是否有包含此信息的新 TRM。

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Holger、听起来不错。 一个新的 TRM 可能会在年中的某个时候发布。 如果您认为可以、我将把这个线程标记为已解析。 如果他们回来需要更多信息、您可以回复此主题、或者创建一个新主题、如果此主题由于不活动而被锁定。