主题中讨论的其他器件:TMDSSOLARUINVKIT、
您好!
我正在搜索 CMPSS (1类)新消隐功能的 C 代码示例。
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在搜索 CMPSS (1类)新消隐功能的 C 代码示例。
此致、Holger
您好、Holger、
由于 EPWMBLANK 不属于 CMPSS、因此 CMPSS 一章中不会对其进行详细说明、因为这只是 EPWM 一章中的重复信息。 所讨论的 CMPSS 一章将扩展为与下面突出显示的内容大致相同的内容。 请注意、措辞是初步的、可能会略有变化。
16.6.1 LATCHCLR、EPWMSYNCO 和 EPWMBLANK 信号
LATCHCLR 信号清除同步块、数字滤波器和锁存器。 它在软件中激活
使用 xLATCHCLR (x=“H”或“L”)。 当 xSYNCCLREN (x="H"时、它也可由 EPWMSYNCO 激活
或"L")。 如果需要更长的 LATCHLR 信号、则可以使用 EPWMBLANK 信号来扩展该信号
设置 BLANKEN。
EPWMSYNCO 和 EPWMBLANK (BLANKWDW)来自 ePWM 的时基子模块和数字比较子模块。 有关如何生成这两个信号的详细说明、请参阅 ePWM 的相应子模块章节。
e2e.ti.com/.../8640.Doc1.docxHelloFrank、
请选择 THX 作为答案。 客户仍有一些问题:
不清楚哪个信号是指 PWMBLANK 信号
-不清楚红色标记位置处的边缘控制信号(参见“附件”)如何工作。
此致、Holger