请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UNIFLASH 您好!
我正在尝试在 Windows 10 64位计算机上安装 Uniflash 3.4。 我选择3.4而不是4.0、因为4.0 (据我所知)不支持 XDS510 (除非通过命令行)。 32位 Win7计算机上的安装似乎很顺利,但 Win10 64位计算机上的安装却不顺畅。 我在安装时始终至少有一个"未知错误"。 但是、它会在之后启动并运行。 但是、在尝试打开配置时、我会得到以下结果:
[12:50:25]开始启动会话操作。 [12:50:28]错误>> Cannot read System Setup data from XML file[company path]\BOOTLO~1\M08300~1.CCX Error 语法分析文件: 致命错误(0、0):发生异常! 类型:RuntimeException,消息:无法打开主文档实体。 id=[公司路径]\BOOTLO~1\connections\SD2000USB_Connection.xml 解析文件时:[公司路径]\BOOTLO~1\connections\SD2000USB_Connection.xml [12:50:28] com.ti.debug.engine.IApplication$InitializationException:无法从 XML 文件[公司路径]\BOOTLO~1\M08300~1.CCX 错误解析文件: (0、0)发生致命错误:发生异常! 类型:RuntimeException,消息:无法打开主文档实体。 在解析文件:[公司路径]\BOOTLO~1\connections\SD2000USB_Connection.xml [12:50:28]返回操作启动会话时、Id=\shvdesign\fwf_request\X5268\BOOTLO~1\connections\SD2000USB_Connection.xml。 [12:50:28]已将目标配置从:[公司路径]\UniFlash_SD_510LC_Cfg.ccxml 加载
我的配置文件如下所示: