This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:在 Windows 10 64位上安装 Uniflash (Spectrum Digital XDS510、TMS320F28335)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665761/uniflash-installing-uniflash-on-windows-10-64-bit-spectrum-digital-xds510-tms320f28335

器件型号:UNIFLASH

您好!

我正在尝试在 Windows 10 64位计算机上安装 Uniflash 3.4。 我选择3.4而不是4.0、因为4.0 (据我所知)不支持 XDS510 (除非通过命令行)。 32位 Win7计算机上的安装似乎很顺利,但 Win10 64位计算机上的安装却不顺畅。 我在安装时始终至少有一个"未知错误"。 但是、它会在之后启动并运行。 但是、在尝试打开配置时、我会得到以下结果:

[12:50:25]开始启动会话操作。

[12:50:28]错误>> Cannot read System Setup data from XML file[company path]\BOOTLO~1\M08300~1.CCX

Error 语法分析文件:

致命错误(0、0):发生异常! 类型:RuntimeException,消息:无法打开主文档实体。 id=[公司路径]\BOOTLO~1\connections\SD2000USB_Connection.xml 解析文件时:[公司路径]\BOOTLO~1\connections\SD2000USB_Connection.xml

[12:50:28] com.ti.debug.engine.IApplication$InitializationException:无法从 XML 文件[公司路径]\BOOTLO~1\M08300~1.CCX

错误解析文件:

(0、0)发生致命错误:发生异常! 类型:RuntimeException,消息:无法打开主文档实体。 在解析文件:[公司路径]\BOOTLO~1\connections\SD2000USB_Connection.xml

[12:50:28]返回操作启动会话时、Id=\shvdesign\fwf_request\X5268\BOOTLO~1\connections\SD2000USB_Connection.xml。

[12:50:28]已将目标配置从:[公司路径]\UniFlash_SD_510LC_Cfg.ccxml 加载 

我的配置文件如下所示:













  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    您的配置文件是在 UniFlash 中创建的、还是从 CCS 导入的?

    谢谢、
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是、我不确定。 创造他们的人在度假,所以我不能问他,直到他回来。 您建议我怎么做(Uniflash 或 CCS)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    我建议尝试使用 UniFlash GUI 创建相同的配置。 出现错误的原因之一是在 UniFlash 安装期间未安装 Spectrum Digital 软件包。 如果您能够在 UniFlash 中手动创建配置、则已安装 SD 软件包、如果看不到 SD 连接、则需要重新安装 UniFlash 并在安装过程中选择 SD 条目。

    谢谢、
    Ricky