This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/C2000WARE:在 Linux 上编译不带 CCS 的 C2000ware

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664922/linux-c2000ware-compile-c2000ware-without-ccs-on-linux

器件型号:C2000WARE

工具/软件:Linux

您好!

我想 在没有 CCS 的情况下在 Linux 上构建 C2000ware。 是否有人可以提供链接或步骤?

我的设置中的 CCS 会占用相当多的内存、并且设置不可用。

如果可以提供配方、我可以尝试甚至测试步骤

--

Satish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satish

    您可以在命令行上使用 CCS 构建项目。
    processors.wiki.ti.com/.../Create

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。  

    我的意思是-*不*具有 CCS 依赖性。 只需使用标准 make 文件生成来编译 C2000ware 命令行。

    对于 Linux 用户而言、拥有功能是很好的。 使用 IDE 会产生大量内存要求开销+多次与主机操作系统相关的问题。  

    如果有人在 TI 内部尝试过相同的(makefile build)、则很乐意执行这些步骤。

    如果 TI 将此功能添加到 C2000ware 将会很高兴:)

    同时、让我尝试链接中提到的 CCS 编译命令行

    谢谢

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satish

    是的、目前在 cmd 行上使用 CCS 是最佳且最简单的选择。
    我们的示例始终涉及 CCS、因此当前不会研究仅运行 makefile 的 bulid。

    我确实在这里找到了一篇关于此主题的文章: e2e.ti.com/.../652339

    快乐编码
    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您指出链接。。从良好的指针开始(从传统 Makefile 构建)。

    --

    Satish