请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:C2000WARE 工具/软件:Linux
您好!
我想 在没有 CCS 的情况下在 Linux 上构建 C2000ware。 是否有人可以提供链接或步骤?
我的设置中的 CCS 会占用相当多的内存、并且设置不可用。
如果可以提供配方、我可以尝试甚至测试步骤
--
Satish
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的回复。
我的意思是-*不*具有 CCS 依赖性。 只需使用标准 make 文件生成来编译 C2000ware 命令行。
对于 Linux 用户而言、拥有功能是很好的。 使用 IDE 会产生大量内存要求开销+多次与主机操作系统相关的问题。
如果有人在 TI 内部尝试过相同的(makefile build)、则很乐意执行这些步骤。
如果 TI 将此功能添加到 C2000ware 将会很高兴:)
同时、让我尝试链接中提到的 CCS 编译命令行
谢谢
Satish