请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 主题中讨论的其他器件:冲击、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们正在对一些飞机零部件进行一些 DO-160测试。
有趣的测试之一是照明冲击。
我们 使用 的是使用 TMS320F28035作为大脑的电机控制器。
我们爆炸了一个芯片、
我们想知道是否有办法从工作芯片中获取代码并将其放入新芯片中。
当我们上次遇到这个问题时、我们使用了一些 Atmel 芯片来实现这一目的。
谢谢