This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:替换芯片代码?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665516/ccs-tms320f28035-code-to-replacement-chip

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:冲击

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们正在对一些飞机零部件进行一些 DO-160测试。

有趣的测试之一是照明冲击。

我们 使用 的是使用 TMS320F28035作为大脑的电机控制器。

我们爆炸了一个芯片、

我们想知道是否有办法从工作芯片中获取代码并将其放入新芯片中。

当我们上次遇到这个问题时、我们使用了一些 Atmel 芯片来实现这一目的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    特洛伊、
    我假设您能够通过 CCS 连接到工作芯片、并且您能够访问闪存内容(这意味着器件不受密码保护、或者您知道密码、因此可以取消保护器件)。 如果是、您可以将闪存的内容保存为 COFF 文件(扩展名为.out)、然后将此 COFF 文件重新编程到新芯片上。

    这回答了您的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、在 CCS 中、我连接到 C28xx 和 CLA_0
    如果我选择了一个还是另一个、或者存储器浏览器是否从这两个位置获取数据、这是否重要?

    在"Memory Brouser"中、下拉菜单是否重要? 数据、程序、IO、外设
    我选择"Save Memory"
    我选择 COFF
    并使用.out 扩展名命名文件。

    我为以下项设置了什么:
    起始地址???
    文字长度???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将从闪存存储器下载代码;C28xx 和 CLA_0只是内核。 您可以单独连接到 C28xx 以转储闪存。

     

    从下拉存储器中选择"Program"。 有关闪存的起始地址和长度、请参阅数据表。 SPRS584L 的第50页包含此信息。 (起始地址0x3E8000、长度为0xFFFF 字)。 这会转储整个闪存。