This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:实验套件上的 UART Rx

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, UNIFLASH, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665480/tmdsdock28335-uart-rx-on-the-experimenter-kit

器件型号:TMDSDOCK28335
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28335UNIFLASHcontrolSUITEC2000WARE

大家好、

在了解如何通过 TMS320F28335 芯片实验板套件上的 USB 进行 UART 通信时、我遇到了问题。 我首先使用 SCI-A 为我的项目开发一个 UART 模块、我现在使 UART Tx 工作(我可以通过 USB 从电路板向我的计算机发送数据)、但 RX 似乎永远不起作用。 即使使用 example_2833xSci_Echoback 项目、文本也会发送到我的计算机、但微控制器在此处挂起:

while (SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFST!=1){}//等待 XRDY =1为空状态

我在 CCS 内使用 xds100v1协议对其进行调试。 我还尝试使用 Uniflash 刷写代码并从外部加电、但它似乎仍然无法正常工作。 我唯一的线索是实验 套件的信息表中的一行、内容为"通过板载 USB 转 UART 桥(放置跳线 J9后)进行 UART 通信"。 无论是在实验套件板还是 controlCARD 上、我都找不到对此 J9跳线的任何其他引用。 我可以通过板载 USB 实现双向 UART 通信吗?

如果有人熟悉此评估板、我将不胜感激。

谢谢、

Jeffrey Santi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    问题似乎是 J9上缺少跳线。  您可以在 JTAG 接头(J2)和 controlCARD 连接器(J1)之间靠近33号 GPIO 引脚的位置找到 J9。  该跳线 J9用于连接板载 USB 转 UART 桥接器 RX-Slave。   有关集线站和 controlCARD 的其他信息和原理图、请参阅 controlSUITE 或 C2000Ware。

    但愿这对您有所帮助。  如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。  谢谢。

    - Ken