Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28335、 UNIFLASH、 controlSUITE、 C2000WARE
大家好、
在了解如何通过 TMS320F28335 芯片实验板套件上的 USB 进行 UART 通信时、我遇到了问题。 我首先使用 SCI-A 为我的项目开发一个 UART 模块、我现在使 UART Tx 工作(我可以通过 USB 从电路板向我的计算机发送数据)、但 RX 似乎永远不起作用。 即使使用 example_2833xSci_Echoback 项目、文本也会发送到我的计算机、但微控制器在此处挂起:
while (SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFST!=1){}//等待 XRDY =1为空状态
我在 CCS 内使用 xds100v1协议对其进行调试。 我还尝试使用 Uniflash 刷写代码并从外部加电、但它似乎仍然无法正常工作。 我唯一的线索是实验 套件的信息表中的一行、内容为"通过板载 USB 转 UART 桥(放置跳线 J9后)进行 UART 通信"。 无论是在实验套件板还是 controlCARD 上、我都找不到对此 J9跳线的任何其他引用。 我可以通过板载 USB 实现双向 UART 通信吗?
如果有人熟悉此评估板、我将不胜感激。
谢谢、
Jeffrey Santi