请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:TI C/C++编译器
e2e.ti.com/.../0216.main.ce2e.ti.com/.../CAN_5F00_If.ce2e.ti.com/.../6355.0216.main.cHi、
我使用 TMS320F28335对 Tx 消息和 Rx 消息进行 CAN 消息测试。
我已经编写了基于中断的 OCDE。我正在共享这里的代码。
我无法看到更新的寄存器值对应的 eCAN MBX。
例如、我正在从 CAN 消息工具发送消息、我在 CANTx MBOX 中未看到消息、与我无法看到指定数据的 Rx MBOX 寄存器的方式相同。
此致、