This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664877/compiler-tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI C/C++编译器

e2e.ti.com/.../0216.main.ce2e.ti.com/.../CAN_5F00_If.ce2e.ti.com/.../6355.0216.main.cHi、

我使用 TMS320F28335对 Tx 消息和 Rx 消息进行 CAN 消息测试。

我已经编写了基于中断的 OCDE。我正在共享这里的代码。

我无法看到更新的寄存器值对应的 eCAN MBX。

例如、我正在从 CAN 消息工具发送消息、我在 CANTx MBOX 中未看到消息、与我无法看到指定数据的 Rx MBOX 寄存器的方式相同。

此致、

Rame2e.ti.com/.../4263.0216.main.c