This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:4类 ADC 零偏移随着时间的推移重新校准

Guru**** 2589970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665327/tms320f28075-type-4-adc-zero-offset-re-calibration-over-time

器件型号:TMS320F28075

大家好、

在使用 F2803x 系列的许多项目之后、我第一次使用 F28075、我尝试绕过新的4类 ADC 的工作原理。

在 F2803x 型号上、德州仪器(TI)提供 AdcOffsetSelfCal ()数、通过转换 VREFLO 基准和修改 ADCOFFTRIM 寄存器来重新校准 ADC 零偏移误差。 该过程甚至可以定期使用、从而使软件能够校正由温度变化和外部组件引起的 ADC 失调漂移。

在 F28075上只提供了 AdcSetMode()函数、该函数将出厂设置加载到 ADCOFFTRIM 寄存器中。 就我可以告诉技术参考手册、仅对 ADC 偏移的重新校准(在9.1.11.1章中)进行了一个模糊的引用、但未提供示例函数:  

如果需要、用户可以修改 ADCOFFTRIM 寄存器以补偿应用环境引起的额外偏移误差、但这通常不是实现数据表指定性能所必需的。

为什么不再有 AdcOffsetSelfCal()函数? "通常不必要"是什么意思?

谢谢、

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    该器件将在各种工作条件(包括温度)下满足数据表偏移规格、无需定期重新校准。

    器件文档可能需要稍微减少模糊性:您无需定期重新校准即可满足 DS 性能要求。 如果您进行定期自校准、您可能能够从系统中额外缩减偏移误差的 LSB、但这可能不是您通常希望执行的操作、因为偏移误差规格已经非常好。