请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28075 大家好、
在使用 F2803x 系列的许多项目之后、我第一次使用 F28075、我尝试绕过新的4类 ADC 的工作原理。
在 F2803x 型号上、德州仪器(TI)提供 AdcOffsetSelfCal ()函数、通过转换 VREFLO 基准和修改 ADCOFFTRIM 寄存器来重新校准 ADC 零偏移误差。 该过程甚至可以定期使用、从而使软件能够校正由温度变化和外部组件引起的 ADC 失调漂移。
在 F28075上只提供了 AdcSetMode()函数、该函数将出厂设置加载到 ADCOFFTRIM 寄存器中。 就我可以告诉技术参考手册、仅对 ADC 偏移的重新校准(在9.1.11.1章中)进行了一个模糊的引用、但未提供示例函数:
如果需要、用户可以修改 ADCOFFTRIM 寄存器以补偿应用环境引起的额外偏移误差、但这通常不是实现数据表指定性能所必需的。
为什么不再有 AdcOffsetSelfCal()函数? "通常不必要"是什么意思?
谢谢、
皮埃尔