我的客户发现 CANB 在 其 F280049样片器件的引脚29/30中不起作用。 如果将 CANB 重新排列到其他引脚、例如引脚33/34或引脚63/64、则可以正常工作。
仔细检查数据表中的引脚信号排列后、它确实 说明 了 CANB 在引脚29/30中不适用于 PMQ 封装、但应在引脚29/30 上适用于 PMS 封装。
但是、客户样片器件是 XF280049MPMS、我们能否 再次确认对于 XF280049MPMS、CANB 应该可用还是不在引脚29/30中?
客户实际上需要汽车应用的 Q 版本、 但我们在 www.ti.com 中看不到 PMQ 器件、 客户何时可以订购 Q 版本 F280049?