This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:CANB 不在引脚29/30中工作

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662039/tms320f280049-canb-do-not-work-in-pin29-30

器件型号:TMS320F280049

我的客户发现 CANB 在 其 F280049样片器件的引脚29/30中不起作用。  如果将 CANB 重新排列到其他引脚、例如引脚33/34或引脚63/64、则可以正常工作。

仔细检查数据表中的引脚信号排列后、它确实 说明 了 CANB 在引脚29/30中不适用于 PMQ 封装、但应在引脚29/30 上适用于 PMS 封装。  

但是、客户样片器件是 XF280049MPMS、我们能否 再次确认对于 XF280049MPMS、CANB 应该可用还是不在引脚29/30中?

客户实际上需要汽车应用的 Q 版本、 但我们在 www.ti.com 中看不到 PMQ 器件、 客户何时可以订购 Q 版本 F280049?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    是否可以获取相关 F280049器件的器件标识?  对批次追踪代码特别感兴趣、因为此信息将为我们提供一些有关如何在客户的初始样本上构建器件的信息

    PM 封装(64引脚)的可订购 Q 版本应为 F280048。  唯一支持的 F280049 Q 版本采用 PZ 封装(100引脚)。

    谢谢、此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    只需检查您是否能够获得特定64PM 器件的器件标识和详细信息、客户在引脚29和30上使用 CANB 时遇到问题。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    这已离线解决、因此我现在要关闭该线程。

    此致、

    Joseph