This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSSOLARPEXKIT:如何从 PV 逆变器系统构建2中获取交流电压和交流电流值(SolarWorkshop)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663004/tmdsssolarpexkit-how-to-get-the-ac-voltage-and-ac-current-values-from-the-pv-inverter-system-build-2-solarworkshop

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、

我正在使用 TMDSSOLARPEXKIT 并尝试进行太阳能车间:PV 逆变器构建2。 根据我在 SW 指南中找到的内容、要读取交流电流或交流电压的测量值、您必须将示波器探针连接到套件的某些部件(VAC_fb 表示电压、PWMDAC-3表示电流)。 但是、当我连接这些器件时、即使我尝试更改电池板输出功率、我也只获得大约3V 的恒定交流电压。 是否有人知道如何转换这些值? 我要得到的值是逆变器输出电压(Vac)和逆变器电流输出(IAC)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否确实在使用太阳能技术讲座材料或仅使用 controlSUITE 中的软件?

    我要求的原因是太阳能车间单独分发。 我想隔离您所指的软件。

    我们在每个宏中都有一个 Excel 文件、用于描述反馈引脚上的缩放比例、您可以使用该文件来确定实际值 C:\ti\controlSUITE\development_kits\SolarExplorer_v1.1\~SolarExplorer-HWdevPkg\R5\Macros

    另一个安全选项是使用构建级别1并在该级别测试系统。