请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE大家好、
我正在使用 TMDSSOLARPEXKIT 并尝试进行太阳能车间:PV 逆变器构建2。 根据我在 SW 指南中找到的内容、要读取交流电流或交流电压的测量值、您必须将示波器探针连接到套件的某些部件(VAC_fb 表示电压、PWMDAC-3表示电流)。 但是、当我连接这些器件时、即使我尝试更改电池板输出功率、我也只获得大约3V 的恒定交流电压。 是否有人知道如何转换这些值? 我要得到的值是逆变器输出电压(Vac)和逆变器电流输出(IAC)