请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28027F 主题中讨论的其他器件:DRV8301
您好、香榭丽舍
在 Launchpad 中、我们将 GPIO19配置为 DC_CAL。 但是、我想使用 GPIO19作为 SCIRX。 我检查了 DRV8301数据表、其中显示该引脚 用于 电流分流放大器直流失调电压校准。 您能告诉我 InstaSPIN 软件是否使用此引脚进行电流反馈偏移? 如果是、我不应更改 DC_CAL 引脚、因为它会影响电流反馈信号精度。 感谢您提前回复!